This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BLDC 电机的新应用、并且存在一致的问题。
我使用 BOOSTSL-DRV8323RS 作为栅极驱动器、使用 MSP-EXP430F5529LP 作为 Launchpad 来操作 A60-7XS V4 28极 kv330电机。
我正在运行 BOOSTSL-DRV832x EVM。
当尝试在六脉冲 IPD 模式下运行时、电机发出单个线性调频脉冲、通常不会移动。 关于这种情况发生原因的任何迹象都很好。
此外、在转子对齐模式下运行时、电机开始换向、以 RPM 为单位增加、然后持续出现故障。
该程序的这一部分是不是有解决此问题的方法吗?
我尝试在多种不同的参数配置下运行、但没有结果。
最佳结果是在 thee2e.ti.com/.../BLDC_5F00_decent_5F00_settings.txt 中附加的以下条件下获得的
这是电机的一些规格。
电机技术数据:
Powerrange: 最大 2300W (15秒)
8、4V 时的空闲电流:1、5A
内部电阻:20m Ω
转/分/电压:320
重量:480克
直径:60毫米
长度:52 mm
类型:28极
°时间:25 μ s
开关频率:8kHz
谢谢你。
Kenneth、
请对齐您的设置图片、以便我可以看到连接和当前配置。
您提到了故障、报告了哪些故障?
此致、
-Adam
Kenneth、
您是否解决了此问题或测量了产生的故障?
此致、
-Adam
我没有解决这个问题。
在六脉冲 IPD 模式下运行时、会触发"未知故障"。
在转子对齐模式下运行时、抛出"失速故障"。
电机会产生共模、最高旋转至不同的电平(从2% PWM 开始、增加4% RPM、增加约5倍、然后停止旋转并发出蜂鸣声、然后产生失速故障。
Kenneth、
您是否有关于"未知故障"的更多详细信息?
此致、
-Adam
我将如何获得有关故障的更多信息?
我尝试使用 EVM 更新寄存器、但它们不会及时更新。
在六脉冲 IPD 模式下、电机线性调频脉冲并保持就位、从而产生"未知故障"。 在 GUI 中更改设置后、它将产生"电压故障"。
在电机对齐模式下、电机开始换向(通过几个递增的步进旋转)、然后停止、从而产生"失速故障"。
我已尝试修改 BOOSTSL-DRV832X EVM GUI 中的值。
我正在尝试对28极电机换向、这些电机无法在提供的选项中进行选择。 也许这会起作用。
寄存器看起来不会更新或更改
Kenneth、
在检查寄存器映射时、您是否确定电路板已通电、已启用、已通过 USB 连接并存在故障?
此致、
-Adam
启用意味着什么?
我已通过 USB 为电路板供电并进行连接、连接到外部电源以提供额外的电源来操作电机、并在发生故障时尝试了多种更新寄存器映射的方法。
自动更新似乎不起作用。 我还尝试过在该过程中的不同时间通过更新按钮更新寄存器、但都没有结果。
Adam、
我能够通过系统地修改 GUI 来解决失速问题、并且能够通过以下方式获得换向:
设置电机转速(28%)
欠压限制(6V)
过压限制(30V)
电机相电流限制(30A)
启动占空比(20%)
在转子对齐模式下运行时。
感谢你的帮助!