主题中讨论的其他器件: TIDA-00774、 TP120
您好!
我的电池供电钻机设计中的 DRV8323有问题。 当电子器件达到200A 相电流时、DRV 会报告错误。 大多数情况下、CPUV 与高侧的 GDF 误差一起出现。 这2个错误是否同时对应=>电荷泵欠压会导致高侧的“不”切换?
我更改了高侧的驱动时间和 IDRIVE 电流(两者均为最大值)、但没有区别。
另一个问题是、为了提高电荷泵电压稳定性、我可以对驱动器的外部组件进行哪些更改? 在 TIDA-00774参考设计中、CPH、CPL 电容器仅使用22nF。
或者我是否必须增加 VM 的输入容量?
此致
Martin