This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:200A 相电流时的 CPUV 和 GDF 误差

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, TIDA-00774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/823511/drv8323-cpuv-and-gdf-error-at-200a-phase-current

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件: TIDA-00774TP120

您好!

我的电池供电钻机设计中的 DRV8323有问题。 当电子器件达到200A 相电流时、DRV 会报告错误。 大多数情况下、CPUV 与高侧的 GDF 误差一起出现。 这2个错误是否同时对应=>电荷泵欠压会导致高侧的“不”切换?

我更改了高侧的驱动时间和 IDRIVE 电流(两者均为最大值)、但没有区别。

另一个问题是、为了提高电荷泵电压稳定性、我可以对驱动器的外部组件进行哪些更改? 在 TIDA-00774参考设计中、CPH、CPL 电容器仅使用22nF。

或者我是否必须增加 VM 的输入容量?

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    当故障发生时、您能否向我们展示 TP120和 HS FET 的差分 Vgs 的一些示波器图像?

    这可以帮助我们更好地理解该问题。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我只能拍摄 TP120 (绿色)、VM (黄色)、DRIVER_FAULT (蓝色)和相电流(红色)的图片

    我还有一张图片、其中黄色图形是电流测量相位的相位电压

    这是否会导致我的 DC_Link 电压在换向后跳过电荷泵电压的问题?

    Rgds Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、照片在回复后被删除。

    其中一个具有 VM 电压:

    其中一个具有相电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    当相电流较高时、我看到 VM 和 CP 电压都在显著降低。 DRV 的 VM 引脚附近是否有任何其他大容量电容? FET 附近的大容量电容如何?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    在 VM 上、我仅具有推荐的10µ+ 100N。 在 FET 附近、我有660µ μ F 电解电容器+ 13.2µ μ F 陶瓷电容器。

    Rgds、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    您能否共享原理图的 FET 部分和完整布局?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我无法在公开论坛中共享这些信息。

    此致、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    在这种情况下、请向我发送电子邮件。

    Sideladamsky (at) ti (dot) com

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     同时、我发现问题导致了 CPUV 错误。 电容器 C5和 C6前面有两个电阻器、用于限制浪涌电流。 这是必要的,因为我们使用 MOSFET 来切换此电压“Akku_Power_geschalten”。

     

    现在、我移除了组装具有更好脉冲电流规格(需要45A)的 MOSFET 的电阻器。 之后,驱动程序中没有任何故障。

    此致、Martin