Other Parts Discussed in Thread: DRV8844, DRV8412
主题中讨论的其他器件:DRV8844、 DRV8412
大家好、
如果我提出类似的问题,请原谅我。 我已搜索到最大的耐心、但找不到适合我的音圈传动器(行程长度为10mm 的线性传动器)的驱动器。
我有一个阻抗为8欧姆的音圈执行器、需要一个最大电流容量应为2A 的驱动器、并且应通过 PWM 或 SPI/I2C 等方法控制电流。 我可以在 TI 网站上找到一些驱动器、但它们的电流容量限制为100mA、或者用于摄像头内的音圈。
请帮我解决一个月左右的问题、在音圈执行器的帮助下控制位置。