This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8835EVM:降低 DRV8835输出的尖峰

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8835
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/816959/drv8835evm-reduce-spike-on-drv8835-output

器件型号:DRV8835EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8835

大家好、  

我将使用 DRV8835来驱动具有全步进驱动功能的双极步进电机。  

显然、上升和下降都出现了尖峰。  

那么、我的问题是

负电压是否会在 AOUT1/2 BOUT1/2导致 DRV8835下降?

2.能否在 AOUT1和 AOUT2上实施 RC 缓冲器来抑制负/正尖峰? 如果是、如何计算 Rsnub 上的功耗并选择正确的 Rsnub 值、最大的瓦特 Rsnub 值应该是多少?  

我的电机电流应为-0.18A ~ 0.18A、VM = 3.3V、开关 f = 1kHz。

感谢您的支持、期待您的回应。

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    不可以、上升沿和下降沿上的尖峰是可以预料的。 该器件可在不对器件造成任何损坏的情况下进行处理。

    2.不需要 RC 缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pablo  

    谢谢你