请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8835EVM 主题中讨论的其他器件:DRV8835
大家好、
我将使用 DRV8835来驱动具有全步进驱动功能的双极步进电机。
显然、上升和下降都出现了尖峰。
那么、我的问题是
负电压是否会在 AOUT1/2 BOUT1/2导致 DRV8835下降?
2.能否在 AOUT1和 AOUT2上实施 RC 缓冲器来抑制负/正尖峰? 如果是、如何计算 Rsnub 上的功耗并选择正确的 Rsnub 值、最大的瓦特 Rsnub 值应该是多少?
我的电机电流应为-0.18A ~ 0.18A、VM = 3.3V、开关 f = 1kHz。
感谢您的支持、期待您的回应。
Paul