请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8307 您好!
我开发了一个双 BLDC 电机控制器 PCB。 该 PCB 设计基本上在一个不包括 SN74CBT3244CBTCPW 开关网络的 PCB 上实现了两次 DRV8307EVM。 BLDC 电机具有连接到 DRV8307 HU、HV 和 HW 的单端霍尔传感器。 Hu、Hv。 和 HW-连接到5V 上拉电阻器。 HU+、HV+和 HW+偏置为2V。 左右两侧电机都从停止位置旋转。 左侧电机具有很大的扭矩。 施加我的手作为制动力时、电机不会失速。 但是、右侧电机的扭矩根本不大。 它不需要太多的手制动力来使电机失速。 电机也会在没有制动力的情况下以大约70%的速度失速。 电机停止后、电机继续发出换向噪声(sing)。 故障 LED 也亮起。 我已经验证了所有三个霍尔传感器都对输入进行脉冲。
如果能帮助解决这一问题,我们将不胜感激。
谢谢、