This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:DRV8307

Guru**** 1913320 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307, DRV8307EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/780151/drv8307-drv8307

器件型号:DRV8307

您好!

我开发了一个双 BLDC 电机控制器 PCB。 该 PCB 设计基本上在一个不包括 SN74CBT3244CBTCPW 开关网络的 PCB 上实现了两次 DRV8307EVM。 BLDC 电机具有连接到 DRV8307 HU、HV 和 HW 的单端霍尔传感器。 Hu、Hv。 和 HW-连接到5V 上拉电阻器。 HU+、HV+和 HW+偏置为2V。 左右两侧电机都从停止位置旋转。 左侧电机具有很大的扭矩。 施加我的手作为制动力时、电机不会失速。 但是、右侧电机的扭矩根本不大。 它不需要太多的手制动力来使电机失速。 电机也会在没有制动力的情况下以大约70%的速度失速。 电机停止后、电机继续发出换向噪声(sing)。 故障 LED 也亮起。 我已经验证了所有三个霍尔传感器都对输入进行脉冲。

如果能帮助解决这一问题,我们将不胜感激。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RS、
    如果两个 DRV8307以相同的方式植入器件周围的同一电路、则导致此问题的唯一问题是 PCB 布局。 您能否发布您的原理图和布局以便我进行审阅?

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../board.pdfe2e.ti.com/.../schematic1.pdfe2e.ti.com/.../Schematic2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、
    我非常感谢您为我研究这个问题。 只需重申一下、问题出在右侧的电机。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、
    还有一件事。 R44是零欧姆电阻器。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RS、
    您的布局中是否有 GND 覆层? 我在你的图层中看不到它。

    此致、
    Michael W.
x 出现错误。请重试或与管理员联系。