大家好、
您能告诉我该器件的最大瞬态电流吗?
我想知道 驱动器能够承受的最大瞬态电流、而不会对芯片造成损坏。(例如:在 <600ns 内为8A?)
其他数据表中有此数据、但我没有找到
谢谢
简森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryan、
首先感谢您的回复。
我认为4.1A 只是最大工作电流、对吧?
如果我们有任何测试数据可以显示瞬态电流、仅显示 驱动器可以承受的最大瞬态电流、而不会对芯片造成损坏、您可以参考 YO Allegro 器件 A4950、 最大输出电流3.5A,但 最大瞬态电流在500ns 内为6A。我只想知道我们这里是否有这样的数据。您能帮助与设计或验证团队核实我们这里是否有这样的数据吗?
感谢您的热情支持!
简森
您好简森、
随附的 DRV8251图片在 VM=50V 时对 GND 短路、对 VM 短路。 OUT 节点转换澄清了对 VM/GND 的短路。
C7 (红色)显示短路期间的器件电流。
因此、至少10A 电流、持续1.5us。
50V OUT1至 GND:
50V OUT1至 VM:
50V OUT2至 GND:
50V OUT2至 VM:
此致、
Jacob