This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:有关最大瞬态电流的问题

Guru**** 1212070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166511/drv8251-question-about-the-maximum-transient-current

器件型号:DRV8251

大家好、

您能告诉我该器件的最大瞬态电流吗?

我想知道  驱动器能够承受的最大瞬态电流、而不会对芯片造成损坏。(例如:在  <600ns 内为8A?)

其他数据表中有此数据、但我没有找到

 

谢谢

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简森

    DRV8251将承受输出到电源或 GND 的直接短路、如果电流超过最小4.1A 的电平、OCP 将根据数据表在1.5us 内跳闸。  这实际上就是可以指定的所有内容。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    首先感谢您的回复。

    我认为4.1A 只是最大工作电流、对吧?

    如果我们有任何测试数据可以显示瞬态电流、仅显示  驱动器可以承受的最大瞬态电流、而不会对芯片造成损坏、您可以参考 YO Allegro 器件 A4950、 最大输出电流3.5A,但 最大瞬态电流在500ns 内为6A。我只想知道我们这里是否有这样的数据。您能帮助与设计或验证团队核实我们这里是否有这样的数据吗?

    感谢您的热情支持!

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简森

    好的...我可以进行检查、但请理解、在1.5us 抗尖峰脉冲时间内、电流将超过4.1A、并且我们的器件能够承受。  取决于电感、短接电缆的长度。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您在这里的帮助、 这是因为客户认为 A4950可以达到6A<500ns、而不会损坏芯片。 但我们没有该数据、只有4.1A。 我向客户解释过、但客户需要特定的数据才能继续评估、因此我希望获得这些数据以推动 DRV8251的发展。 期待您的回复!

    谢谢!

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简森

    我知道。  这将需要一些时间。  请允许我至少48小时、在该时间之后才回复进行跟进。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好简森、

    我们仍在等待设计团队就此问题与我们联系。  我刚才取消了我们要求的优先次序,希望他们能在48小时内回答。   

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好简森、

    随附的 DRV8251图片在 VM=50V 时对 GND 短路、对 VM 短路。 OUT 节点转换澄清了对 VM/GND 的短路。

    C7 (红色)显示短路期间的器件电流。  

    • OCP 在1.5us 抗尖峰脉冲时间后跳闸
      • 高侧电流击穿高达30A、然后在1.5us 内保持> 10A
      • 低侧电流最高可达25A、然后在1.5us 内保持> 10A

    因此、至少10A 电流、持续1.5us。

    50V OUT1至 GND:

    50V OUT1至 VM:

    50V OUT2至 GND:

    50V OUT2至 VM:

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    谢谢! 非常有帮助!

    简森