This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8711:DRV8711 EVM GUI 配置错误

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-DRV8711, MSP430G2553, DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/808607/boost-drv8711-drv8711-evm-gui-configuration-error

器件型号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553DRV8711MSP-EXP430G2

您好!

按照 TI 的建议、我拥有 BOOST-DRV8711 EVM 和 MSP430G2553板、并且可以连接并下载固件与 CCS。 但是、当我将步进电机连接到升压 EVM 并加电时、电机不工作、并且升压 EVM 上的故障 LED 始终很亮。  

我无法在 GUI 上设置 EVM 的任何功能。 有几个错误显示 GUI 无法访问 MSP430存储器、其中一个屏幕截图如下所示:

因此、我在线发布我的问题并寻求工程师的帮助。 感谢所有查看我的问题的人。

张景宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否按照 EVM 用户指南第四节中概述的步骤正确设置固件和 GUI?

       http://www.ti.com/lit/ug/slvu967/slvu967.pdf

    您是否使用了正确的 Launchpad?

    您是否确保正确地将 Launchpad 连接到 EVM (例如、Launchpad 与 EVM 引脚之间未对齐)。

    电源电流限制是否过低或电压设置值不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    当我无法运行步进电机时、我刚刚按照 BOOST-DRV8711用户指南中的第4节进行操作。

    我只需使用用户指南图2中 TI 推荐的 Launchpad、即 MSP430G2553 Launchpad。 Launchpad 和 DRV8711 EVM 的引脚正确对齐。

    我认为 MSP430未正确与 DRV8711通信。 在逻辑分析仪的帮助下、我看到在 CCS 下载代码后、MSP430可以向 DRV8711发送 SPI 消息、但始终接收到0xFF。 初始化后、DRV8711应配置为分度器模式、但我的逻辑分析仪显示 MSP430未生成脉冲信号、导致电机未旋转。

    但我不知道 GUI 为何无法配置 DRV8711。

    感谢你的帮助。

    此致、

    张景宇(Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、很好地了解逻辑分析仪。

    我将在我的末尾设置 GUI、FW、Launchpad 和 EVM、然后返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我没有机会使用 EVM、GUI 和 Launchpad。 这项工作将在下周完成。

    至于您的终端、您能否对 BoosterPack 的电源进行完整性检查:

    1. 您是否为 EVM 供电? 它通过连接器 J6提供。
    您是否探测了基本 EVM 节点以验证驱动程序是否正常工作? 您可以探测:
    1. VM =到电源电压
    2. J1的3V3标记引脚电压为3V3。
    3. 测量 nSLEEP 以验证其是否为3V3。

    这些引脚以及复位引脚可作为以下句子的参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    正如您提到的、我刚刚对该引脚进行了测试。

    3V3 和 VM 引脚正常工作、但 nSleep 引脚和 RESET 引脚的读数为0V。

    我认为这就是芯片无法正常工作的原因、但我无法确定 GUI 无法与 EVM 和 Launchpad 通信的原因。 正如第一个图所示、读取存储器块总是会出现问题。

    感谢你的帮助。

    此致、

    张景宇(Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    非常感谢。 作为对设置的第二次检查、请验证您是否已在 Launchpad 上加载了正确的固件:

    http://www.ti.com/lit/zip/slvc575

    您是否还尝试在未连接电机和使用其他 Launchpad 的情况下进行测试?

    此外、请注意、如果 nSLEEP = 0V、则意味着驱动器未开启。 我们无法得出此信息表明存在器件问题的结论。

    最后、我将使用加载了正确固件的 Launchpad 测试 EVM、然后我将返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我将复制您的问题并在我的结尾处进行更正

    注意-此 EVM 将使 nFAULT 处于低电平(LED 亮起)、直到固件将其清零。 可通过在 GUI 上切换 nSLEEP 来清除该引脚

    要复制问题:

    我以垂直方向组装了跳线 J5-P1.0、J6-P1.6和跳线 J3-RXD、J3-TXD。

    要清除问题并成功连接 GUI、请执行以下操作:

    我移除 了跳线 J5-P1.0、J6-P1.6、 并以水平方向填充了跳线 J3-RXD、J3-TXD。

    您可以在使用 MSP-EXP430G2的3.2.1节示例中看到有关如何设置跳线的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    我的 LaunchPad 上的跳线就像您提到的那样。

    但我仍然无法与 GUI 通信。 您是否认为我的 LaunchPad 或 EVM 可能存在一些硬件问题? 我刚刚向 TI 员工申请了硬件问题、因此我认为硬件问题是不可能的、但我无法确认。

    感谢你的帮助。

    此致、

    张景宇(Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我想我知道发生了什么...

    我们使用的是相同的微控制器板、但版本不同。 我有一个较旧的版本、您有一个较新的版本。 我的版本似乎不再销售:

    http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430G2

    同时、您正在使用此版本、预期哪一个版本与旧版本兼容:

    http://www.ti.com/tool/msp-exp430g2et

    现在、我想我可以让您工作。 对于编号为1和2的箭头、请分别按照以下说明操作:

    1. 水平而不是垂直设置跳线。
    2. 将跳线设置为垂直、而不是水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    我是按照您的指导进行的、但仍然遇到以下问题。

    有几个格式错误的响应数据包、数据为0x05。

    感谢你的帮助。

    此致、

    张景宇(Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我的指令中有错误。 抱歉。 在我建议的更改(水平)之前、您确实有了正确方向的3V3、RXD 和 TXD 引脚。

    在每个电路板之间、我看到的主要区别是在跳线接头块中添加了 SBW 和5V5跳线以及 P2.1、P2.3和 P2.5跳线。

    我正在订购您用于测试的 Launchpad、看看它是否可以与 EVM 配合使用。 需要几天时间才能交付给我

    同时、您能否从经销商处订购已停产的电路板之一并进行测试? 这是我们知道的与 GUI 和 EVM 配合使用的 launchpad。

      在线搜索 MSP-EXP430G2、经销商处有一些库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我找到了一个 e2e、通过关闭 windows com config 上的 FIFO 按钮、有人能够获得您在 GUI 和 EVM 中使用的电路板。 我正在与 MSP430团队合作、以了解此人是如何执行此步骤的、以及关闭按钮后为什么它会导致 GUI 缓慢工作。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/795896

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    您的试用版是否有更新?

    我仍在与 MSP430团队合作、探讨如何使您拥有的电路板与 GUI 和 EVM 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    我不得不处理其他事情。 我会告诉同事帮助我进行测试、并尽快回复结果。

    感谢你的帮助。

    此致、

    张景宇(Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    请移除 J8的跳线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    您的测试是否有任何更新? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    Ping 线程以进行更新。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!  

    很抱歉、让您等待这么长的时间。  

    在过去的一周中、我没有收到负责该项目的同事的回复、因此我认为这个问题可能已经解决。  

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    张景宇(Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    谢谢你。