This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:输出多路复用解决方案?

Guru**** 2561330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/812243/drv2700-solution-for-output-multiplexing

器件型号:DRV2700

你好。

我使用 DRV2700驱动具有2个传动器(4根导线)的压电泵、方法是将2个传动器反向(彼此比较)连接到 DRV2700输出。 泵传动器由1kHz 正弦驱动。

我想将泵的连接从反向(+/- Vs -+)更改为相同(两者都是+/-)、以将泵的功能更改为阀门的功能。 这些变化不必快于10Hz、但至少为1Hz。

您是否知道使用固态的可能解决方案?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    抱歉、您是否有一个图表显示了您与尝试连接的实际连接对比情况? 这是为了更好地解决这一问题,并确定是否有可能实现这一目标。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经绘制了一个图、其中模拟多路复用器由开关表示。 我希望此开关由 IC 完成。 也许一个1:3的复用就足够了。

    VBST 是 DRV 2700的升压电压。 OUT +和 OUT -驱动的输出

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    通常、我们建议在使用更多负载时注意产生的电容。 但是、您希望实现的频率太低、电容不会对输出产生任何负面影响( 有关9.2.1.2.1压电负载选择的更多详细信息)。

    关于第一个引脚连接(VBST)、为什么需要将负载连接到 DRV2700升压电压?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢你的答复。

    仅当我想使用一个 DRV2700驱动两个压电泵时、才需要连接到 VBST 和 GND、在这两个泵中、任何时候只有一个处于活动状态(一个泵入、一个泵出)。 将未激活的泵设置为 VBST、它就像一个闭合的阀。

    对于两个泵、使用两个 DRV2700、所需的开关较少:每个泵导线都需要在 OUT+和 OUT-之间进行开关选择、其余的可通过 DRV2700输入完成。

    我找到的唯一切换 DRV2700输出的可行方法是交流电压高达220V 的固态继电器。 每个泵4个端子、2个泵需要至少2个开关、相当于16个继电器开关、这有点多。

    每个泵用器使用一个 DRV2700 (总共4个)也是一个解决方案。

    我想了解的是、如果基于高电压多路复用器的封装尺寸更小且更便宜的选择、 或者可能是我还没有解决的另一个解决方案。

    感谢你的帮助、

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    抱歉、我找不到任何其他适合您的应用的解决方案、例如您提到的 DRV2700和阵列。 我们的触觉驱动器产品系列( http://www.ti.com/motor-drivers/actuator-drivers/products.html#p2126=Piezo )中还有其它压电驱动器,但其输出不如 DRV2700。 有关我们其他产品的更多详细信息、请查看触觉产品系列链接。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.