你好。
我使用 DRV2700驱动具有2个传动器(4根导线)的压电泵、方法是将2个传动器反向(彼此比较)连接到 DRV2700输出。 泵传动器由1kHz 正弦驱动。
我想将泵的连接从反向(+/- Vs -+)更改为相同(两者都是+/-)、以将泵的功能更改为阀门的功能。 这些变化不必快于10Hz、但至少为1Hz。
您是否知道使用固态的可能解决方案?
此致、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、David、
通常、我们建议在使用更多负载时注意产生的电容。 但是、您希望实现的频率太低、电容不会对输出产生任何负面影响( 有关9.2.1.2.1压电负载选择的更多详细信息)。
关于第一个引脚连接(VBST)、为什么需要将负载连接到 DRV2700升压电压?
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
你好。
感谢你的答复。
仅当我想使用一个 DRV2700驱动两个压电泵时、才需要连接到 VBST 和 GND、在这两个泵中、任何时候只有一个处于活动状态(一个泵入、一个泵出)。 将未激活的泵设置为 VBST、它就像一个闭合的阀。
对于两个泵、使用两个 DRV2700、所需的开关较少:每个泵导线都需要在 OUT+和 OUT-之间进行开关选择、其余的可通过 DRV2700输入完成。
我找到的唯一切换 DRV2700输出的可行方法是交流电压高达220V 的固态继电器。 每个泵4个端子、2个泵需要至少2个开关、相当于16个继电器开关、这有点多。
每个泵用器使用一个 DRV2700 (总共4个)也是一个解决方案。
我想了解的是、如果基于高电压多路复用器的封装尺寸更小且更便宜的选择、 或者可能是我还没有解决的另一个解决方案。
感谢你的帮助、
此致、
David
大家好、David、
抱歉、我找不到任何其他适合您的应用的解决方案、例如您提到的 DRV2700和阵列。 我们的触觉驱动器产品系列( http://www.ti.com/motor-drivers/actuator-drivers/products.html#p2126=Piezo )中还有其它压电驱动器,但其输出不如 DRV2700。 有关我们其他产品的更多详细信息、请查看触觉产品系列链接。
如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.