Other Parts Discussed in Thread: DRV2700
尊敬的专家:
我想在 PCB 上使用 DRV。 我阅读了所有文档、并对大多数其他必需的器件充满信心、但还有一些问题:
1)电感器:没有等式。 如何选择值? 有经验吗? 我没有;)我的应用程序将小于1A;我在文档中找到了3.3µH 和4.7µH。 但还有更多的可能(高达22µH μ A)。
2) 2)升压电容器:与问题1相同。 只需´s 一个100nF 的电容器、这是 μ F?
3) 3)在"压电扬声器频闪灯通知参考设计"中、VDD 和 BST 引脚上有0.1µF μ F 和1µF μ F 电容器。 (1µF) n ü r 是必需的吗? 在´s 表中、它仅为0.1µF μ H。
4) 4)我连接 OUT+和 GND 之间的压电体。 OUT-IN 应保持开路、还是应通过未使用的 IN 引脚等电容器连接到 GND?
5) 5)图9至12:我仍然不清楚 Vin、Vout 和增益。 图9:Vpp 为50V (+/-25V)。 输入电压为1.8V (+/-0.9V)。 对吧?
再次感谢您的耐心和支持!!!
Sebastian