This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:设计问题

Guru**** 2694485 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/804510/drv2700-design-questions

器件型号:DRV2700

尊敬的专家:

我想在 PCB 上使用 DRV。 我阅读了所有文档、并对大多数其他必需的器件充满信心、但还有一些问题:

1)电感器:没有等式。 如何选择值? 有经验吗? 我没有;)我的应用程序将小于1A;我在文档中找到了3.3µH 和4.7µH。 但还有更多的可能(高达22µH μ A)。

2) 2)升压电容器:与问题1相同。 只需´s 一个100nF 的电容器、这是 μ F?

3) 3)在"压电扬声器频闪灯通知参考设计"中、VDD 和 BST 引脚上有0.1µF μ F 和1µF μ F 电容器。 (1µF) n ü r 是必需的吗? 在´s 表中、它仅为0.1µF μ H。

4) 4)我连接 OUT+和 GND 之间的压电体。 OUT-IN 应保持开路、还是应通过未使用的 IN 引脚等电容器连接到 GND?

5) 5)图9至12:我仍然不清楚 Vin、Vout 和增益。 图9:Vpp 为50V (+/-25V)。 输入电压为1.8V (+/-0.9V)。 对吧?

再次感谢您的耐心和支持!!!

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5) 5)图13和14:输入和输出是什么? Vp 或 Vpp?????
    如果我看图13:VIN = 1V;增益= 40.7 =>我计算 Vout = 108V、但图中显示低于40V!!
    请您向我澄清一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    请查看我在下面的问题、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    1) 1)电感器选择取决于您尝试实现的输出电流。 如前所述、我们建议使用3.3uH 到22uH 之间的值。 该电感范围适用于 DRV2700、但如果您希望达到高电流值(大约2A)、我们建议使用3.3uH 左右的低电平值。 低电感值允许具有高饱和电流。 否则、较高的电感值会很好。

    2) 2)如果选择电容器、则应至少选择50nF。 该电容值足以减少输出电压纹波。 但是、如果设计需要纹波、则可以放宽该值。

    3)是的、VDD 和 VBST 引脚上至少需要0.1uF 的电容器。 建议使用1uF 电容器、以确保低频噪声被滤除。

    4) 4) OU-如果未使用、则应保持悬空。 只应将未使用的模拟输入连接到一个接地电容器。

    5) 5)关于此问题、我将搜索更多信息、并在经过一些测试后再次与您联系。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis。

    感谢您的回答。 这对我们有很大帮助! 我完成了设计。 您能不能查看一下并告诉我您的意见?

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    我很高兴看到这对您有所帮助。

    原理图看起来不错。 但是、我对 DRV2700输出有疑问。 为什么您需要单端输出而不是差分输出? 我看到它-是左浮动的。 通常、差分输出可提供更好的性能。

    关于上一篇文章中问题的第5点,增益似乎与直流耦合基准( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv2700.pdf#page=23 )中的差分输入有关。 差分输入连接到分压器、如下所示。

    所以、  

    例如、当您输入1V 时:IN+= 1*(2/3)和 IN-= 1*(1/3)。 VIN、DIFF = 1/3、Vout 应= 36V。

    例如、当您输入3V 时:IN+= 3*(2/3)和 IN-= 3*(1/3)。 VIN、DIFF = 1且 Vout = 108V。

    这有道理吗? 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    路易斯·费尔南多·罗德里格斯·S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis。

    感谢您的回答。 这n´t 还是有帮助的,但我仍然完全理解这个问题。

    首先回答您的问题:我使用单端输出、因为输出应为0V 至+48V。 不能成为负面的!!! 也许我误解了一些东西、但我将在其他问题中再次讨论这一点。

    1) 1)´s、使用输入电压的差值、得到正确的结果。 但如何解释它呢? 因此、在您的示例中、IN+=+0、66V、IN=+0、33V、因此 Vin、diff =+0、33V。 增益为40.7dB 时、Vout 为36V。 这又是一个差异吗? 输出的这个时间? 那么、什么是 OUT+和 OUT-? OUT+=+36V 和 OUT-=0V 吗? 或者 OUT+=+72V 和 OUT-=+36V?

    2) 2)输出是否始终为负? 或者它也可以是0V 吗? (这与我从上面做出的最终决定有关!!) 让我们´s 另一个示例(这次这些值是任意的!!!!)

    IN+/-=+/- 1V (Vin、diff = 2V)=> Vout、diff = 80V => OUT+=+40V、OUT-=-40V  、因此输入是对称的、输出是对称的。

    IN+= 2V、IN-= 0V (Vin、DIFF = 2V)=> Vout、DIFF = 80V => OUT+=+80V、OUT-= 0V

    3) 3)如果我通过电容器接地、这意味着 IN-= 0V、如问题2中的最后一个示例所示)?

    4)图9至12:n´t 我假设 IN+=+0、9V、IN-=-0、9V => Vin、DIFF = 1、8V、那么除了我不知道 OUT+和 OUT-这一事实之外、我计算出的 Vout 与图表中的 Vout 相匹配。 但我假设它是对称的、如问题2所述)。

     图n´t 和14:我无法重现这些值! 如果我观察 Vin =+1V (IN+=+0、5V、IN-=-0、5V)、那么我计算(增益= 40、7) Vout = 108V。 但没有一条曲线接近它!!

    尤其是我将这些数字与图9至12进行比较。 ´s 看一下图10和14。 两者的 VIN = 1、8V。 两者的增益为34、8 (灰线)。 图中的 VOUT 10是100V、如图所示。 14 30V。 我不n´t 这一点。

    5) 5)至少一个其他主题:我的 PCB 上还提供了+24V 电压。 最好将+24V 用于 DRV 电源而不是5V 吗?

    感谢你们的努力!!!!

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Sebastian、

    我不记得我们在前面的 E2E 主题中讨论了单端输出。 为此、我深表歉意。

    请查看以下问题、如果您有其他问题/意见、请告知我。

    1) 1)好的、´s 输入电压的差值、得到正确的结果。 但如何解释它呢? 因此、在您的示例中、IN+=+0、66V、IN=+0、33V、因此 Vin、diff =+0、33V。 增益为40.7dB 时、Vout 为36V。 这又是一个差异吗? 输出的这个时间? 那么、什么是 OUT+和 OUT-? OUT+=+36V 和 OUT-=0V 吗? 或者 OUT+=+72V 和 OUT-=+36V?

    如方框图所示、增益应用于差分输入的结果。 这意味着增益将应用于(IN+- IN-)与我在上一篇文章中展示的电阻器阵列之后的差值。 OUT+和 OUT-的共模电平为 PVDD / 2。 因此、OUT+和 OUT-将是振幅为(PVDD/2)+ 36V 的方形信号。 由于两个输出都具有共模电平、因此它们绝不是负输出。

     2) 2)输出是否始终为负? 或者它也可以是0V 吗? (这与我从上面做出的最终决定有关!!) 让我们´s 另一个示例(这次这些值是任意的!!!!)

    正如我之前的响应中提到的、OUT-或 OUT+不能达到负值、因为它们作为共模电压位于 PVDD/2。 只有 OUT+减去 OUT-的差值才会产生负值,如数据表的应用曲线( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv2700.pdf#page=19 )所示。

    3) 3)如果我通过电容器接地、这意味着 IN-= 0V、如问题2中的最后一个示例所示)?

    输入电容器不会导致 IN-= 0V。 DRV2700具有内部补偿共模电压、可尝试使输入接近 VDD/2。 有关更多详细信息,我建议查看《DRV2700用户指南 》(第5.4.2节)。

    4)图9至12:n´t 我假设 IN+=+0、9V、IN-=-0、9V => Vin、DIFF = 1、8V、那么除了我不知道 OUT+和 OUT-这一事实之外、我计算出的 Vout 与图表中的 Vout 相匹配。 但我假设它是对称的、如问题2所述)。

    是的、施加差分输入时、两个输入都应对称。

     图n´t 和14:我无法重现这些值! 如果我观察 Vin =+1V (IN+=+0、5V、IN-=-0、5V)、那么我计算(增益= 40、7) Vout = 108V。 但没有一条曲线接近它!!

    由于电阻器阵列和实际计算、增益施加到差分输入(1V)的(1/3)上。 因此、Vout 将产生32.5V 电压。

    5) 5)至少一个其他主题:我的 PCB 上还提供了+24V 电压。 最好将+24V 用于 DRV 电源而不是5V 吗?

    DRV2700仅支持5.5V (建议的最大工作电压)。 PVDD 可支持15V 至105V 的电压。 但是、如数据表中所述、输出将始终受到放大器电源(PVDD)的限制。 因此、在选择电源时必须考虑这一点。

     

    有关其他资源和信息,我建议查看《DRV2700 EVM 用户指南》( http://www.ti.com/lit/ug/slou403c/slou403c.pdf )。 它包括数据表中未包含的其他信息。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis。

    非常感谢。 现在、我可以按照手册中的计算和图表进行操作。

    此致

    Sebastian