This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV201:使用 DRV201手动控制直流光圈

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/805403/drv201-using-drv201-to-manually-control-dc-iris

器件型号:DRV201

你好

我有带8引脚直流光圈的透镜组件。 这些引脚如下:2个驱动引脚、2个控制引脚、2个偏置引脚和2个阻尼引脚。 我想使用所有这些引脚或其中的一部分手动控制直流光圈。

我的目标是、直流光圈通电后、我将能够通过转动电位计来手动控制其打开。  

我是否可以为此 目标使用 DRV201、如果可以、控制电路图是什么?

谢谢、

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    DRV201需要 I2C 接口进行控制、如果没有 MCU、似乎无法满足您的要求。

    假设您的 MCU 可以从电位器读取电压、则可以将 DRV201EVM 连接到该 MCU 进行评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Rick

    我正在尝试实现直流光圈控制电路、因此我能够控制它的电流(直流光圈由电流计控制)。 我将使用一个 MCU 来提供输出电压和一个电位器。
    是否有使用 DRV201轻松实现此电路的方法?

    谢谢
    Eli
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    如果没有具体细节、您的问题很难回答。

    阅读数据表后、您对 DRV201的运行有什么具体的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rick

    我在数据表中看到、该器件可用于虹膜控制。 我有一个标准的8针虹膜、具有以下针脚排列:

    很遗憾、我无法手动控制此虹膜-我想用电位计打开和关闭它。 我是否可以因此使用 DRV201、如果可以、电路将是什么?

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    如果不知道透镜组件的8个引脚是如何使用的、很难说 DRV201可以使用。

    DRV201 ISINK 和 ISOURCE 引脚可能匹配 DRIVE 和 DRIVE +。 其他对(CONT-/+、HALL-/+和 BIAS-/+)的操作未知。

    供参考-- DRV201EVM 包括用于控制 DRV201的 GUI 和 USB 转 I2C 转换器。