Other Parts Discussed in Thread: DRV201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV201 你好
我有带8引脚直流光圈的透镜组件。 这些引脚如下:2个驱动引脚、2个控制引脚、2个偏置引脚和2个阻尼引脚。 我想使用所有这些引脚或其中的一部分手动控制直流光圈。
我的目标是、直流光圈通电后、我将能够通过转动电位计来手动控制其打开。
我是否可以为此 目标使用 DRV201、如果可以、控制电路图是什么?
谢谢、
Eli