请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8320RS 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我正在学习一个新的软件包 www.ti.com/.../c2000ware-motorcontrol-sdk 我想尝试一个新的+ www.ti.com/.../launchxl-f280049c:1230:0]
我不知道该电流来自 #define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A ((float32_t)(42.843))的位置
如果最大值为42.847А Ω*电阻0.007R *增益12 =最大 ADC 3.59V。
ADC 3.3V 的最大值。
谢谢。
Andrew。