This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-DRV8320RS:BOOSTXL-DRV8320RS 的最大电流

Guru**** 1764025 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/797745/ccs-boostxl-drv8320rs-max-current-for-boostxl-drv8320rs

器件型号:BOOSTXL-DRV8320RS

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在学习一个新的软件包 www.ti.com/.../c2000ware-motorcontrol-sdk 我想尝试一个新的+ www.ti.com/.../launchxl-f280049c:1230:0]  
我不知道该电流来自 #define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A        ((float32_t)(42.843))的位置

如果最大值为42.847А Ω*电阻0.007R *增益12 =最大 ADC 3.59V。

ADC 3.3V 的最大值。

谢谢。

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    我会将您的帖子移至 C2000组、因为它们支持该软件。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嵌入式 PGA 的增益为12、但实际增益为11.00367、因此最大电流应为(3.3/11.00367/0.007=42.84A)。

    请参阅《TMS320F28004x Piccolo 微控制器技术参考手册》(SPRUI33B)的第14.3节、实际增益= 12*(27.5kOHM/(27.5kOHM+2.49kOHM))= 11.00367。