This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:通过外部电源为 VREG 供电

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/854868/drv10983-powering-vreg-from-an-external-source

器件型号:DRV10983

您好!

我有一个 DRV10983应用(通风风扇)、其中 PCB 上已有单独的降压稳压器、因此无需使用 DRV10983的板载降压稳压器(无论如何、它无法为电路板的其余部分提供足够的电流)。 我本来可以使用数据表中所述的"线性稳压器"选项为 DRV10983的内部电路供电、但这本来效率很低、而此应用具有严格的功率预算。 因此、我只是将 SW 引脚悬空、并将电源从单独的稳压器馈送到 VREG 引脚(10U 电容接地)。

在一个试验批次中、大约50%的电路板运行正常、另一半电路板未正常运行- DRV10983似乎未尝试对齐或加速电机。 所有 I2C 通信行为正常、所有寄存器读回正确、但不会发生任何情况。

暂时断开电源与 VREG 的连接并将39R 电阻器连接到 SW、可以使器件正常工作、电机运行、因此显然不存在任何"错误"。

电源电压标称值为3.4V、在"工作"和"非工作"电路板上的测量值均为3.36V 左右。 但是、我发现如果我稍微将电源电压升高到3.5V 左右、DRV10983会突然工作。

有什么想法吗? 如果内部3.3V 和1.8V LDO 未处于稳压状态、是否有可阻止器件运行的锁定功能? 这是它的样子、但我认为板载降压/线性稳压器无论如何都不准确?

您能不能给它投射任何光? 最好不要使用板载稳压器

TIA :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nigel、

    对此我不确定、我将咨询设计人员、并确定您是否可以这样做。

    我想您不能只将 SW 保持悬空。

    我怀疑您必须使用开关模式或线性模式为 VREG 供电。 如果是为了能够从外部为 VREG 供电、那么我认为寄存器中本来会有一个开关转换器禁用位。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael。

    明白你说的话、但对这个问题(DRV10983:我可以绕过电荷泵、自己为芯片供电吗?)的回答似乎暗示了这是可能的。。。。

     无论如何、感谢您抽出宝贵时间参加本次培训、我将等待您提供更多信息。

    最棒的

    Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nigel、

    感谢您向我指出这篇文章、您答对了、这样就可以了。 我咨询了设计团队、只要 VREG 足够高于3.3V 或5V 且 VREG 在 VCC 出现后出现、他们就不会看到从外部为 VREG 供电的问题。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢,这是一个好消息,正是我想要听到的:-)

    只有一件事-您说过“只要 VREG 被设定为足够高于3.3V 或5V”... 但是、我们能否定义什么"远高于"、即3.3V LDO 的最小压降电压是多少?

    再次感谢您的帮助、

    最棒的

    Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nigel、

    我不确定确切的值、我将询问设计人员。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对此进行了任何更新、请吗?

    我迫切需要解决这个问题!

    但斯克提前帮你

    最棒的

    Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nigel、

    我仍然没有从设计人员那里得到确切的值、但高于设定电源的0.1V (3.3V 或5V)一直对我有效。 如果您希望安全、可以将其设置为高于0.2V 或.3V。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、Michael。

    我将看到、如果我们可以将电源轨设置为3.6V、这将使我们远离阈值。

    但是、如果您同时从设计人员那里得到一个精确的数字、我仍然很想知道它是什么。

    再次感谢、

    祝你一切顺利、

    Nigel