Other Parts Discussed in Thread: DRV10983
您好!
我有一个 DRV10983应用(通风风扇)、其中 PCB 上已有单独的降压稳压器、因此无需使用 DRV10983的板载降压稳压器(无论如何、它无法为电路板的其余部分提供足够的电流)。 我本来可以使用数据表中所述的"线性稳压器"选项为 DRV10983的内部电路供电、但这本来效率很低、而此应用具有严格的功率预算。 因此、我只是将 SW 引脚悬空、并将电源从单独的稳压器馈送到 VREG 引脚(10U 电容接地)。
在一个试验批次中、大约50%的电路板运行正常、另一半电路板未正常运行- DRV10983似乎未尝试对齐或加速电机。 所有 I2C 通信行为正常、所有寄存器读回正确、但不会发生任何情况。
暂时断开电源与 VREG 的连接并将39R 电阻器连接到 SW、可以使器件正常工作、电机运行、因此显然不存在任何"错误"。
电源电压标称值为3.4V、在"工作"和"非工作"电路板上的测量值均为3.36V 左右。 但是、我发现如果我稍微将电源电压升高到3.5V 左右、DRV10983会突然工作。
有什么想法吗? 如果内部3.3V 和1.8V LDO 未处于稳压状态、是否有可阻止器件运行的锁定功能? 这是它的样子、但我认为板载降压/线性稳压器无论如何都不准确?
您能不能给它投射任何光? 最好不要使用板载稳压器
TIA :-)