This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SpinTac 速度控制器的缺点?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/867111/disadvantages-of-spintac-velocity-controller

主题中讨论的其他器件:DRV8305

您好!

我´m 云台系统的电机控制器项目。 我的前任所做的整个植入装置、现在我想知道他的方式是否是最好的。 n´t 器工作正常。

系统列表结构如下:

  • 编码器的电机
  • PI + Hinf 速度控制器
  • 陀螺仪值(°/s)作为反馈
  • +其他速度命令
  • 带齿轮和皮带的电机驱动
  • 具有 F28069M 控制器的 DRV8305

电机必须补偿陀螺仪值。  我´mn´t 第一次从事这一项目,也不知道过去的考虑因素。 在我的感应期间、我阅读了有关 SpinTac 控制器的信息。

我的前任说、像这样的系统的 SpinTac 控制器为n´t μ C。  这是´t 对吗? 我应该尝试使用 SpinTAC 控制器吗?

您是否需要任何进一步的信息来进行良好的陈述? 我´s 不能在这里n´t 什么原因控制器工作正常、但如果  我应该投入时间来实施 SpinTac 速度控制器、我可能会说这是一个说法。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电机具有编码器、InstaSPIN-MOTION (SpinTac)可用于您提到的系统、但具有典型 PI 稳压器的传感 FOC 似乎也足以满足您的系统需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、您认为使用 InstaSpin-Motion 更容易获得更好的性能吗? 该系统将安装在差分应用上、因此必须调整增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记了一件可能很重要的事情。  一个轴上是小幅减小(14:1)。 为了调节振动、电机必须以低速但加速度较高的方式工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对于 InstaSPIN-MOTION 来说并不容易、如果系统惯性远高于电机惯性、则必须根据应用的典型 PI/PID 来调整控制带宽、以实现良好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您建议使用 PI 控制器而不是 InstaSpin-Motion?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只需要速度或位置控制、不需要运动控制并且不知道系统的确切惯性、PI 应该足够了。