This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:隔离 DRV8353RS 栅极驱动器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353R, ISO7761, ISOW7841, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/861963/drv8353rs-evm-isolation-of-drv8353rs-gate-driver

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8353RISO7761ISOW7841SN6501

栅极驱动器 DRV8353R 是否是隔离式的? 否则、在没有隔离的情况下使用它会产生什么影响、以及我们如何提供外部保护或隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shayza、

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    器件未隔离。 您想要隔离哪些节点?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我想了解、MCU 接地是否与系统接地隔离;如果不隔离、会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shayza、

    DRV GND 直接连接到 FET 桥接 GND。 如果您愿意、您可以将 MCU 与系统的其余部分隔离。

    DRV 直接连接到 FET 电桥的原因是、DRV 通过这种方式监控 FET、以及 DRV 如何将电流驱动到 FET 栅极和类似器件。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对隔离 MCU 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shayza、

    我会将您的帖子转发给隔离团队。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    我们的数字隔离器能够隔离 MCU 和 DRV 之间的12个数字信号。 遗憾的是、我们的数字隔离器无法隔离电流感应放大器输出(SOA、SOB 和 SOC)。 为了隔离数字信号、我建议使用两个 ISO7761器件。 您是否熟悉 PCB 设计和电源方面的数字隔离?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaza、

    希望所有这些都很好。 如上所述、您是否仍希望获得有关隔离 MCU 和 DRV 之间数字信号的帮助? 可以使用 TI 提供的隔离式放大器来隔离电流感应测量、如 本 TI 设计中所述。 请尽快告知我们、以防止此主题因不活动而关闭。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PCB 设计和电源方面、您可以帮助解决数字隔离问题吗? 我非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaza、

    当然!

    • PCB 可设计为具有2层或4层以上的隔离层
    • 包括靠近器件电源引脚放置的100nF、1uF 和10uF 电容器组--其中100nF 与 Vccx 引脚的距离小于2mm,后跟1uF 电容器,10uF 最远--如下图所示
    • 数据线路输入可包含50Ω Ω 电阻器、以保护发射控制
    • 如果不是数字控制、应通过一个4.7kΩ Ω 电阻器将使能引脚上拉至 Vccx
    • 还可以包含过孔拼接以改善 GND 连接
    • 确保隔离栅上没有平面、走线或过孔、因为这会影响隔离器的功能。





    隔离式电源可根据您的应用的隔离负载要求派生:估算的电流负载是多少? 对于可以自行供电并为其他 IC 提供~120mA 电流的隔离器、ISOW78xx 系列器件(包括上文所示的 ISOW7841)可能会简化设计、对于更高的功率要求(1.75W ->5W)、可以使用 TI 的 SN6501和 SN6505等隔离变压器驱动器设计隔离式电源。 这些器件通常使用如下所示:



    请告诉我这些信息是否对您的设计有所帮助。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez