主题中讨论的其他器件:DRV8353R、 ISO7761、 ISOW7841、 SN6501
栅极驱动器 DRV8353R 是否是隔离式的? 否则、在没有隔离的情况下使用它会产生什么影响、以及我们如何提供外部保护或隔离。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shaza、
希望所有这些都很好。 如上所述、您是否仍希望获得有关隔离 MCU 和 DRV 之间数字信号的帮助? 可以使用 TI 提供的隔离式放大器来隔离电流感应测量、如 本 TI 设计中所述。 请尽快告知我们、以防止此主题因不活动而关闭。
感谢你能抽出时间、
Manuel Chavez
您好、Shaza、
当然!

隔离式电源可根据您的应用的隔离负载要求派生:估算的电流负载是多少? 对于可以自行供电并为其他 IC 提供~120mA 电流的隔离器、ISOW78xx 系列器件(包括上文所示的 ISOW7841)可能会简化设计、对于更高的功率要求(1.75W ->5W)、可以使用 TI 的 SN6501和 SN6505等隔离变压器驱动器设计隔离式电源。 这些器件通常使用如下所示: 
请告诉我这些信息是否对您的设计有所帮助。
感谢你能抽出时间、
Manuel Chavez