请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8305
大家好、
我想将 DRV8305用于我们的 BLDC/PMSM 电机驱动器。 如何计算 DRV8305是否需要散热器? 我们的电机大约为70瓦(24V 和30A)。 我可以使用以下公式进行计算:
但我不确定如何决定 功率耗散瓦特数。 如何估算电机的热耗散、以确定 DRV8305或其他 MOSFET 电源模块是否需要非散热器?
谢谢、
Hao