This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:电机驱动器论坛

Guru**** 2555110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/864424/drv8305-q1-motor-drivers-forum

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8305

大家好、

我想将 DRV8305用于我们的 BLDC/PMSM 电机驱动器。 如何计算 DRV8305是否需要散热器? 我们的电机大约为70瓦(24V 和30A)。 我可以使用以下公式进行计算:

但我不确定如何决定 功率耗散瓦特数。 如何估算电机的热耗散、以确定 DRV8305或其他 MOSFET 电源模块是否需要非散热器?

谢谢、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    我们将对此进行研究、并将在本周做出响应。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我将向您发送一个电子表格、帮助您执行计算是否可以接受我的友谊请求?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请向我发送您的请求。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送!