This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我有一个评估板、但电机没有旋转。
1.无法快速启动
我遵循了快速入门指南、但电机未旋转。
2.为 MCF8316AEVM 通电并将 GUI 连接到我的计算机后、MCF8316A_GUI 版本1.1.8。
我在 MCF8316A GUI 左下角看到"Hardware Connected"文本。
3.我按照"开始引导调优->连接到 GUI"中的说明进行操作
我单击此 GUI 右上角的"Read All Registers"按钮。
几秒钟后、GUI 应显示弹出通知"Read 80 register"。
4.I 按照"连接到 GUI ->基本控制"中的说明进行操作
我单击此 GUI 的"Restore default value"按钮。
在 D6闪存打开和关闭后、D2 (nFAULT)打开。
5.我单击此 GUI 的"Auto Read Fault Status and Auto Read Motor Status"按钮。
在故障状态下、只有 MPET IPD 故障为红色指示。
电机状态为 MPET 故障指示。
6.我单击此 GUI 的"Fault Status Clear"按钮。
故障状态变为绿色并持续片刻、但立即变为红色。
作为附加信息。
当我执行此"清除按钮"点击操作时、电机发出带有 tickacks 的声音、并将 S3作为正确的选择(ON)。
I 通过手动操作输入 R 和 L、但故障并未消失。
此致、
s Tanaka
您好、Tanaka - San、
对延迟答复表示歉意。
电机旋转的负载类型是什么? 是空气、液体吗? 负载是动态的吗?
谢谢、
Eric C.
你好
我这次尝试的过程。
1.首先。 我确保将 R4一直顺时针旋转。
恢复默认值(上述开机自检中的步骤4)后、算法状态为"motor_didle"。
3.我单击此 GUI 的"Auto Read Fault Status and Auto Read Motor Status"按钮。
D2未接通、MPET PID 故障为绿色指示。
4.I 关闭了"自动读取电机状态"和"自动读取电机故障"按钮。
5.我单击“下一步”按钮。 移动"器件和引脚配置"菜单。
6.我选择"Analog Mode"(模拟模式)。
7.点击“下一步”按钮。 移动"Motor Parameters"菜单。
8.I 输入"2pole pairs and 3900rpm"并点击"Use calculated value"按钮。
9.我选择"ILIMIT 5A"。 我单击"下一步"按钮。 移动"Start-Up into Closed Loop (启动至闭环)"菜单。
10.now D2未打开。
11."应用非零 sp 命令"中的步骤 B、我逆时针转动 R4。
12、但电机没有旋转。 然后 D2导通。
13.I 单击此 GUI 的"Auto Read Fault Status and Auto Read Motor Status"按钮。
在故障状态下、只有 MPET IPD 故障为红色指示。
电机状态为 MPET 故障指示。
负载类型是空气负载和静态负载。
电机信息
A.额定电压24V
B.额定峰值电流(连续) 420mA
C.最大转速(以 RPM 或电频率为单位) 3900rpm
D.极数4极
E.电机电阻18.5欧姆
F.电机电感7.83mH
G.Motor BEMF 常数可能为19.6/0.42=46.6mNm/A
额定扭矩 19.6mNm
此致、
s Tanaka
您好、Tanaka - San、
您的电机看起来 具有相当高的电阻和电感。 MPET IPD 电流阈值可能过低。
请尝试使用 All Tuning Settings 页面来增大 MPET_IPD_CURRENT_LIMIT:
如果2.0A 仍然不够、您可以通过禁用 MPET 特定 IPD 参数来尝试为 MPET 使用常规 IPD 阈值:
如果 MPET 仍然无法成功完成、您可以尝试在设置非零速度命令之前手动输入所有电机参数:
输入这些电机参数后、当您提供非零速度命令时、MPET 仍将运行以估算机械参数并确定要使用的相应速度环路 Kp 和 Ki:
由于您提到电机的额定峰值电流(连续)为420mA、因此我建议首先将 ILIMIT 和 OL_ILIMIT 设置为~1A:
此致、
Eric C.
你好
我写入了错误的电机信息。
E.电机电阻18.5 Ω/2 = 9.25 Ω
F.Motor 电感7.83mH/2 = 3.92mH
不过,我尝试这一答复。
我在本周初做了远程工作。
下次我去办公室时、我会尝试一下。
此致、
s Tanaka
您好、Tanaka - San、
感谢您的更新。 当您有机会使用不同的 MPET IPD 设置或手动输入电机参数重试时、请重新发帖。
此致、
Eric C.
你好
我增加了 MPET_IPD_CURRENT_LIMIT、但没有得到改善。
我增加了 IPD_CURR_THR、但没有得到改善。
在设置非零速度命令之前、我尝试手动输入所有电机参数。
因此、电机旋转、并且 MPET 故障被溶解。
感谢你的建议。
基本控件>>控制配置>>更快的减速。
步骤 C 的描述与步骤 B 相同
我想知道步骤 C 的正确内容
此致、
s Tanaka
您好、Tanaka - San、
感谢您提供更多信息-我们的团队将对此进行更深入的研究、并希望在不久的将来的步骤和时间表中提供响应
此致、
Andrew
您好、Tanaka - San、
很高兴听到您在手动输入电机参数后能够旋转电机。
关于更快的减速-步骤 C、这是 GUI 中的一个拼写错误、即使显示了正确的控制小工具[ACTIVE_BRAKE_BUS_CURRENT_SLEW_RAT]。 正确的文本说明/说明应为:
在 MCF8316A 调优指南(修订版 A)中也可以找到来自 GUI 指导调优部分的相同完整说明
此致、
Eric C.