您好!
我们对 IPM 的热关断有疑问。 我们使用 Hitachi ECN30624PN IPM。 根据数据表、IPM 的最高结温为160摄氏度。我不确定 IPM 何时进入热关断模式?
此外、当我们对 BLDC 电机控制器使用相同的 IPM 时、当电机沿顺时针方向旋转时、IPM 将会非常快速地关闭模式。 这是热关断还是过流保护模式?
此控制器被设计成电机应逆时针方向旋转。 因此、当电机的旋转方向发生变化时、电机消耗的电流是否发生变化? 在这种情况下、IPM 的加热速度是否更快?
请回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们对 IPM 的热关断有疑问。 我们使用 Hitachi ECN30624PN IPM。 根据数据表、IPM 的最高结温为160摄氏度。我不确定 IPM 何时进入热关断模式?
此外、当我们对 BLDC 电机控制器使用相同的 IPM 时、当电机沿顺时针方向旋转时、IPM 将会非常快速地关闭模式。 这是热关断还是过流保护模式?
此控制器被设计成电机应逆时针方向旋转。 因此、当电机的旋转方向发生变化时、电机消耗的电流是否发生变化? 在这种情况下、IPM 的加热速度是否更快?
请回复。
您好、Ajay、
关于您的问题、
谈到 Hitachi IPM 器件的功能有点困难、因为它不是 TI 器件-如 Leonard 提到的那样。
对于过热关断(例如"OTSD"或"OTW")、您必须具体参阅 Hitachi 器件的数据表、但理想情况下、此保护功能的跳闸阈值应有一个规格行项。
同样、如果它具有过流保护功能、则数据表中也应有关于该功能的规格和说明。
对于扭矩优化、这更多是电机控制类型的问题。 也许您可以联系 C2000团队的某个人、看看他们是否有任何 FOC 控制算法指南、以最大限度地减少扭矩纹波。
此致、
Andrew
您好、Ajay、
请参阅第 8.3.6.4节 VSENSE 过流保护(SEN_OCP)。 以了解有关电流保护如何与分流电阻器配合工作的更多信息。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8350r.pdf
最棒的
Akshay
您能否发布数据表? 这是一个新发布的芯片、不容易找到文档。
Brian
术语 IPM 用于指代电机、而不是驱动器芯片。
如果数据表显示、160C 是绝对最大工作结温、但它没有说它具有热关断保护、则不要期望它在过热时自动关断。
[引用 userid="508814" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1167948/thermal-shutdown ]此外、当我们为 BLDC 电机控制器使用相同的 IPM 时、当电机顺时针旋转时、IPM 将快速关闭模式。 这是热关断模式还是过流保护模式?[/quot]芯片是否具有状态数据或引脚来指示关断原因? 您可以测量电流是否超出规格。
[引用 userid="508814" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1167948/thermal-shutdown ]\n 控制器的设计使电机能够逆时针旋转。 因此、当电机的旋转方向发生变化时、电机消耗的电流是否发生变化? 在这种情况下、IPM 的加热速度是否更快?[/引述]驱动器芯片不倾向于在一个方向上驱动电机而不是在另一个方向上驱动电机。 如果与 CCW 相比、以 CW 方式运行时的电流更高、则问题在于电机霍尔传感器信号时序。 一些电机在一个方向上安装了具有高级计时功能的霍尔传感器、用于应用、因此当以相反的方向运行时、由于霍尔计时不良、它将消耗更高的电流。
Brian