This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热关断

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1167948/thermal-shutdown

您好!

我们对 IPM 的热关断有疑问。 我们使用 Hitachi ECN30624PN IPM。 根据数据表、IPM 的最高结温为160摄氏度。我不确定 IPM 何时进入热关断模式?

此外、当我们对 BLDC 电机控制器使用相同的 IPM 时、当电机沿顺时针方向旋转时、IPM 将会非常快速地关闭模式。 这是热关断还是过流保护模式?

此控制器被设计成电机应逆时针方向旋转。 因此、当电机的旋转方向发生变化时、电机消耗的电流是否发生变化? 在这种情况下、IPM 的加热速度是否更快?

请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay、  

    由于您使用的是 Hitachi IPM、德州仪器无法提供帮助。  您必须联系 Hitachi。  

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    我以日立 IPM 为例。 您也可以考虑 TExaS IPM (任何 IPM)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我还有一个疑问。 BLDC 电机是否具有保持扭矩?

    它是否适用于吊扇、空调 ODU/IDU 装置中使用的所有类型的电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、  

    关于您的问题、

    谈到 Hitachi IPM 器件的功能有点困难、因为它不是 TI 器件-如 Leonard 提到的那样。  

    对于过热关断(例如"OTSD"或"OTW")、您必须具体参阅 Hitachi 器件的数据表、但理想情况下、此保护功能的跳闸阈值应有一个规格行项。  

    同样、如果它具有过流保护功能、则数据表中也应有关于该功能的规格和说明。  

    对于扭矩优化、这更多是电机控制类型的问题。 也许您可以联系 C2000团队的某个人、看看他们是否有任何 FOC 控制算法指南、以最大限度地减少扭矩纹波。  

    此致、
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    正如我之前所说的、请将 Hitachi IPM 的情况留出来、您可以考虑用于 BLDC 应用的 TI IPM (任何 IPM)。 此外、这种热保护和过流保护机制的作用是什么?

    过流保护模式的电流值是否有任何限制、因为根据 Hitachi 的规定、这些电流值仅以电压为单位?

    如何联系 C2000团队的某个人? 这是另一种福朗姆酒吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    正如我之前所说的、请将 Hitachi IPM 的情况留出来、您可以考虑用于 BLDC 应用的 TI IPM (任何 IPM)。 此外、这种热保护和过流保护机制的作用是什么?

    过流保护模式的电流值是否有任何限制、因为根据 Hitachi 的规定、这些电流值仅以电压为单位?

    如何联系 C2000团队的某个人? 这是另一种福朗姆酒吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    过流保护的定义取决于在该 IC 中的实现方式。 TI BLDC 驱动器可以使用漏源监控或监控流经低侧分流器的电流、以计算是否超出过流限制。

    是的、C2000具有单独的论坛。  

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    过流保护是根据三相中两相分的电流定义的(即、我们正在监控 u 相和 v 相电流)。 我们在这些相位上放置了电流感应电阻器、通过比较使用运算放大器的电流感应电阻器上的压降、我们已将电流感应电阻器馈入 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    请参阅第 8.3.6.4节 VSENSE 过流保护(SEN_OCP)。 以了解有关电流保护如何与分流电阻器配合工作的更多信息。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8350r.pdf

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="508814" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1167948/thermal-shutdown 我们对 IPM 的热关断有疑问。 我们使用 Hitachi ECN30624PN IPM。 根据数据表、IPM 的最高结温为160摄氏度。[/引述]

    您能否发布数据表? 这是一个新发布的芯片、不容易找到文档。  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="508814" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1167948/thermal-shutdown 我们对 IPM 的热关断有疑问。 我们使用 Hitachi ECN30624PN IPM。 根据数据表、IPM 的最高结温为160摄氏度。我不确定 IPM 何时处于热关断模式?[/QUERP]

    术语 IPM 用于指代电机、而不是驱动器芯片。

    如果数据表显示、160C 是绝对最大工作结温、但它没有说它具有热关断保护、则不要期望它在过热时自动关断。

    [引用 userid="508814" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1167948/thermal-shutdown ]此外、当我们为 BLDC 电机控制器使用相同的 IPM 时、当电机顺时针旋转时、IPM 将快速关闭模式。 这是热关断模式还是过流保护模式?[/quot]

    芯片是否具有状态数据或引脚来指示关断原因? 您可以测量电流是否超出规格。

    [引用 userid="508814" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1167948/thermal-shutdown ]\n 控制器的设计使电机能够逆时针旋转。 因此、当电机的旋转方向发生变化时、电机消耗的电流是否发生变化? 在这种情况下、IPM 的加热速度是否更快?[/引述]

    驱动器芯片不倾向于在一个方向上驱动电机而不是在另一个方向上驱动电机。 如果与 CCW 相比、以 CW 方式运行时的电流更高、则问题在于电机霍尔传感器信号时序。 一些电机在一个方向上安装了具有高级计时功能的霍尔传感器、用于应用、因此当以相反的方向运行时、由于霍尔计时不良、它将消耗更高的电流。

    Brian