主题中讨论的其他器件: DRV8210
您好、先生、
我们希望使用 IN1中的 PWM 信号来控制 OUT1上的输出电压电平。
我是否可以知道 IN2和 OUT2引脚是否可以悬空?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们希望使用 IN1中的 PWM 信号来控制 OUT1上的输出电压电平。
我是否可以知道 IN2和 OUT2引脚是否可以悬空?
您好、Henry、
此设备不能用于您的应用程序。 该驱动器不会更改输出电压、它只 控制 H 桥状态、如下所示:

在驱动(正向/反向驱动)时、这基本上是 VM 电压下的 PWM 信号。
如果您控制的是电机、 请参阅 数据表中的表8-2 PWM 控制。 您应该将 IN2连接到高电平或低电平、具体取决于您要正向还是反向驱动电机。 尽管 IN1和 IN2确实有一个内部下拉电阻器(表6-1。 引脚功能)、因此如果您将它们保持悬空、它们将处于高电平状态。

这篇文章好像意外发布了3次、我删除了它的其他两个实例。
此致、
Jacob
您好、Henry、
啊、我明白了。 这应该是有可能的。 由于 IN2有一个内部下拉电阻器、如果您将其保持断开状态、那么您将在高阻态输出和高阻态输出之间切换 IN1。 我怀疑您更喜欢在低输出和高输出之间切换、这可以通过将 IN1连接到高电平和 PWM IN2来实现。


由于这不是该芯 片的典型用例、因此我强烈建议订购 DRV8210EVM 或申请 DRV8210P 的一些样片、并在 PCB 设计/订购过程中走得太远之前对其进行测试。 您可以使用 DRV8210P 交换该 EVM 上的 DRV8210芯片、但请注意、引脚7在8210上为模式、而在8210P 上为 nSLEEP、因此您需要从外部控制该模式。
谢谢、
Jacob
您好、Henry、
[引用 userid="453673" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1167806/drv8210p-pwm-signal-control-question "]我们希望使用 IN1中的 PWM 信号来控制 OUT1上的输出电压电平。
我是否可以知道 IN2和 OUT2引脚是否可以悬空?
[/报价]如果 IN2悬空、则内部将其拉低、根据逻辑表、在 IN1由 PWM 输入信号驱动的情况下、OUT1将为 VM 或高阻态、这不会用作低通滤波器的输入、 需要在 VM 和 GND 之间实现真正的 PWM 输出切换。
那么、在这里、我要做的是:将逆变器输入连接到 IN1、然后将逆变器输出连接到 IN2。
Brian