This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210P:PWM 信号控制问题

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8210, DRV8210P, DRV8210EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1167806/drv8210p-pwm-signal-control-question

器件型号:DRV8210P
主题中讨论的其他器件: DRV8210

您好、先生、

我们希望使用 IN1中的 PWM 信号来控制 OUT1上的输出电压电平。

我是否可以知道 IN2和 OUT2引脚是否可以悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    此设备不能用于您的应用程序。  该驱动器不会更改输出电压、它只 控制 H 桥状态、如下所示:

    在驱动(正向/反向驱动)时、这基本上是 VM 电压下的 PWM 信号。  

    如果您控制的是电机、 请参阅 数据表中的表8-2 PWM 控制。  您应该将 IN2连接到高电平或低电平、具体取决于您要正向还是反向驱动电机。  尽管 IN1和 IN2确实有一个内部下拉电阻器(表6-1。 引脚功能)、因此如果您将它们保持悬空、它们将处于高电平状态。   

    这篇文章好像意外发布了3次、我删除了它的其他两个实例。   

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我共享了下图中显示的系统功能。

    我们希望使用 OUT1函数来控制占空比、从而调节 VDC 电压电平。 请帮我确认功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    啊、我明白了。  这应该是有可能的。  由于 IN2有一个内部下拉电阻器、如果您将其保持断开状态、那么您将在高阻态输出和高阻态输出之间切换 IN1。  我怀疑您更喜欢在低输出和高输出之间切换、这可以通过将 IN1连接到高电平和 PWM IN2来实现。   

    由于这不是该芯   片的典型用例、因此我强烈建议订购 DRV8210EVM 或申请 DRV8210P 的一些样片、并在 PCB 设计/订购过程中走得太远之前对其进行测试。  您可以使用 DRV8210P 交换该 EVM 上的 DRV8210芯片、但请注意、引脚7在8210上为模式、而在8210P 上为 nSLEEP、因此您需要从外部控制该模式。   

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    [引用 userid="453673" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1167806/drv8210p-pwm-signal-control-question "]

    我们希望使用 IN1中的 PWM 信号来控制 OUT1上的输出电压电平。

    我是否可以知道 IN2和 OUT2引脚是否可以悬空?

    [/报价]

    如果 IN2悬空、则内部将其拉低、根据逻辑表、在 IN1由 PWM 输入信号驱动的情况下、OUT1将为 VM 或高阻态、这不会用作低通滤波器的输入、 需要在 VM 和 GND 之间实现真正的 PWM 输出切换。

    那么、在这里、我要做的是:将逆变器输入连接到 IN1、然后将逆变器输出连接到 IN2。

    Brian