This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343H-Q1EVM:是否有 DRV8343H-Q1 EVM 原理图?

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/846054/drv8343h-q1evm-is-there-drv8343h-q1-evm-schematic

器件型号:DRV8343H-Q1EVM

大家好、团队、

我是 TIJ 的 Yuta Kurimoto FAE。

问:您是否有 DRV8343H-Q1 EVM 原理图? (我在 TI.com 上仅找到 DRV8343S-Q1 EVM 原理图、但我找不到硬件版本)

问:客户希望通过客户的 MCU 驱动 DRV8343H-Q1 EVM。 您是否了解有关如何在 DRV8343H-Q1 EVM 和外部 MCU 之间进行连接的指南?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    这些文件应发布在 EVM 产品页面上、但由于某种原因而缺少链接、让我尽快更正、我将在此处进行评论。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    非常感谢您提请我们注意这一点。 我们已更正缺失的文件、它们现已在两个 EVM 页面上上线:

    https://www.ti.com/tool/DRV8343S-Q1EVM

    https://www.ti.com/tool/DRV8343H-Q1EVM

    两个页面使用相同的文件、其中包括两种变体:

    https://www.ti.com/lit/zip/slvc710

    如果可能、您可以单击绿色的"此问题已解决"按钮吗?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您上传 DRV8343H-Q1 EVM 原理图。

    但我仍然对外部 MCU 和 DRV8343H-Q1之间的连接有疑问。

    问:客户希望通过客户的 MCU 驱动 DRV8343H-Q1 EVM。 您是否了解有关如何在 DRV8343H-Q1 EVM 和外部 MCU 之间进行连接的指南?

    为了将外部 MCU 与 DRV8343H-Q1正确连接、我们是否需要移除 MSP430和 H3接头之间的任何电阻器?


     

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    是的、要使用外部 MCU 进行驱动、您需要断开 MSP430和 H3连接器之间的电阻器。您不必从每个信号线路中移除电阻器、但您需要从要使用外部 MCU 的每个信号线路中移除电阻器。 例如、如果您希望使用 GUI 执行 SPI 配置、但使用外部 MCU 进行电机换向、则应保持安装 SDI/SDO/SCLK/nSCS 电阻器、并断开 INHx/INLx 电阻器。

    H3连接器封装是一个标准的100mil 接头行、因此客户甚至可以焊接到接头本身、从而更轻松地连接到外部 MCU。

    谢谢、

    Garrett