大家好、团队、
我是 TIJ 的 Yuta Kurimoto FAE。
问:您是否有 DRV8343H-Q1 EVM 原理图? (我在 TI.com 上仅找到 DRV8343S-Q1 EVM 原理图、但我找不到硬件版本)
问:客户希望通过客户的 MCU 驱动 DRV8343H-Q1 EVM。 您是否了解有关如何在 DRV8343H-Q1 EVM 和外部 MCU 之间进行连接的指南?
谢谢、
Yuta Kurimoto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我是 TIJ 的 Yuta Kurimoto FAE。
问:您是否有 DRV8343H-Q1 EVM 原理图? (我在 TI.com 上仅找到 DRV8343S-Q1 EVM 原理图、但我找不到硬件版本)
问:客户希望通过客户的 MCU 驱动 DRV8343H-Q1 EVM。 您是否了解有关如何在 DRV8343H-Q1 EVM 和外部 MCU 之间进行连接的指南?
谢谢、
Yuta Kurimoto
库里莫托-圣
非常感谢您提请我们注意这一点。 我们已更正缺失的文件、它们现已在两个 EVM 页面上上线:
https://www.ti.com/tool/DRV8343S-Q1EVM
和
https://www.ti.com/tool/DRV8343H-Q1EVM
两个页面使用相同的文件、其中包括两种变体:
https://www.ti.com/lit/zip/slvc710
如果可能、您可以单击绿色的"此问题已解决"按钮吗?
此致、
-Adam
您好、Adam、
感谢您上传 DRV8343H-Q1 EVM 原理图。
但我仍然对外部 MCU 和 DRV8343H-Q1之间的连接有疑问。
问:客户希望通过客户的 MCU 驱动 DRV8343H-Q1 EVM。 您是否了解有关如何在 DRV8343H-Q1 EVM 和外部 MCU 之间进行连接的指南?
为了将外部 MCU 与 DRV8343H-Q1正确连接、我们是否需要移除 MSP430和 H3接头之间的任何电阻器?
谢谢、
Yuta Kurimoto
Yuta Kurimoto
您好、Kurimoto-San、
是的、要使用外部 MCU 进行驱动、您需要断开 MSP430和 H3连接器之间的电阻器。您不必从每个信号线路中移除电阻器、但您需要从要使用外部 MCU 的每个信号线路中移除电阻器。 例如、如果您希望使用 GUI 执行 SPI 配置、但使用外部 MCU 进行电机换向、则应保持安装 SDI/SDO/SCLK/nSCS 电阻器、并断开 INHx/INLx 电阻器。
H3连接器封装是一个标准的100mil 接头行、因此客户甚至可以焊接到接头本身、从而更轻松地连接到外部 MCU。
谢谢、
Garrett