This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8848:DRV8848

Guru**** 1213520 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8848, TPS61085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/854453/drv8848-drv8848

器件型号:DRV8848
主题中讨论的其他器件: TPS61085

我想使用 DRV8848来控制直流车床阀电磁阀。 正脉冲打开阀、负脉冲关闭。

(我使用 TPS61085作为升压转换器,电压从3.6升至17V),Bin1/Bin2/nSleep 由 CPU 控制。)

我不需要任何电流控制。  

目前、DRV8848不工作、似乎 VM 引脚上有负载。

1:如果您能看到原理图有任何问题、请告诉我。

2:您是否认为 DRV8848是我的 problem.e2e.ti.com/.../ValueControler-_5F00_-PAGE1.pdf 解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avraham、

    当您打开和关闭阀门时、您能否与 VM 共享输出的示波器捕获、以及问题发生时的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avraham、

    有更新吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avraham、

    我现在要关闭这个线程。 如需任何反馈、请回复此主题或打开新主题。 谢谢你。