请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8848 主题中讨论的其他器件: TPS61085
我想使用 DRV8848来控制直流车床阀电磁阀。 正脉冲打开阀、负脉冲关闭。
(我使用 TPS61085作为升压转换器,电压从3.6升至17V),Bin1/Bin2/nSleep 由 CPU 控制。)
我不需要任何电流控制。
目前、DRV8848不工作、似乎 VM 引脚上有负载。
1:如果您能看到原理图有任何问题、请告诉我。
2:您是否认为 DRV8848是我的 problem.e2e.ti.com/.../ValueControler-_5F00_-PAGE1.pdf 解决方案