步进电机驱动器需要大约1.5A 的额定电流、电压支持36V、SPI 接口、目前正在评估 DRV8434S、该芯片在2.5A 或1.8A 均方根(rms)输出电流下的满量程电压、 但环境温度、电源电压和 PCB 热性能会产生一定的影响、这些会影响发光二极管的损耗量? 实际值可能不会达到2.5A、但客户想知道可以达到多少实际值? 您能否满足客户的1.5A 要求? 或者是否有任何其他合适的建议。 请帮助确认、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
步进电机驱动器需要大约1.5A 的额定电流、电压支持36V、SPI 接口、目前正在评估 DRV8434S、该芯片在2.5A 或1.8A 均方根(rms)输出电流下的满量程电压、 但环境温度、电源电压和 PCB 热性能会产生一定的影响、这些会影响发光二极管的损耗量? 实际值可能不会达到2.5A、但客户想知道可以达到多少实际值? 您能否满足客户的1.5A 要求? 或者是否有任何其他合适的建议。 请帮助确认、谢谢!
您好 Pablo;
感谢您 的回复
很,、我不明白您的意思您说 过、如果直流电流较高、热问题会开始变成一个问题? 如果肯定会出现损耗、实际值可能不会达到2.5A。 减去损耗 电流,可以达到多少实际电流值? 我需要 至少 1.5A,, 我是否可以为设计选择 DRV8434S (__LW_AT__2.5A)? 是否有任何其他选择建议?
我真诚地期待着你的答复,我祝愿你的组织 Samson 和繁荣!