This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:2.5A 或1.8A 均方根(rms)输出电流时的满量程含义

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1170099/drv8434s-what-means-full-scale-at-2-5a-or-1-8a-root-mean-square-rms-output-current

器件型号:DRV8434S

 步进电机驱动器需要大约1.5A 的额定电流、电压支持36V、SPI 接口、目前正在评估 DRV8434S、该芯片在2.5A 或1.8A 均方根(rms)输出电流下的满量程电压、 但环境温度、电源电压和 PCB 热性能会产生一定的影响、这些会影响发光二极管的损耗量? 实际值可能不会达到2.5A、但客户想知道可以达到多少实际值? 您能否满足客户的1.5A 要求? 或者是否有任何其他合适的建议。 请帮助确认、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    我假设满量程需要1.5A 电流。 在这种情况下、DRV8434S 能够以1.5A 满量程电流驱动电机。 如果直流电流较高(例如、当电机的保持电流较高时)、热问题开始成为一个问题。 电机驱动时、电流将呈正弦曲线、平均功率损耗将低于以直流电流驱动电机时的功率损耗。  

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo;

    感谢您 的回复

    很,、我不明白您的意思您说 过、如果直流电流较高、热问题会开始变成一个问题? 如果肯定会出现损耗、实际值可能不会达到2.5A。  减去损耗 电流,可以达到多少实际电流值?  我需要 至少 1.5A,,  我是否可以为设计选择 DRV8434S (__LW_AT__2.5A)? 是否有任何其他选择建议?

    我真诚地期待着你的答复,我祝愿你的组织 Samson 和繁荣!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾文

    我要说的是、如果电流持续1.5A (始终为1.5A)、则功耗将高于满量程阶跃期间仅为1.5A 的情况。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo;

    感谢您的解释,BeSides,Subtract  功率损耗、负载和其他因素, DRV8434S‘s 驱动电流未达到满量程2.5A、实际驱动电流能否达到我最初的1.5A 驱动电流要求?在实践中、驱动电流是否会低于1.5A?  是否需要选择范围大于2.5A 的器件?

    谢谢!

     此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    DRV8434S 可在2.5A 满量程下驱动。

    此致、

    Pablo Armet