主题中讨论的其他器件:DRV8308、 MCT8316Z、 MCT8316A、 MCF8316A
您好!
我正在测试 DRV830 EVM 板。 遗憾 的是、U9 (MSP430G2553IPW20)被 VM 和 GND 短路事故损坏。
现在、我想用一些新的430芯片来修复它。 但我没有程序文件。
您可以向我们分享该程序文件吗?
祝你一切顺利!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在测试 DRV830 EVM 板。 遗憾 的是、U9 (MSP430G2553IPW20)被 VM 和 GND 短路事故损坏。
现在、我想用一些新的430芯片来修复它。 但我没有程序文件。
您可以向我们分享该程序文件吗?
祝你一切顺利!!
您好、
GUI 在每次加载程序时都会闪烁、因此您应该能够更换 MSP430并通过以下链接刷写程序。
https://www.ti.com/tool/DRV8308EVM
(请在 DRV8308 EVM 软件(修订版 F)下查找程序文件)

请注意、如果您继续使用此驱动程序进行评估、则此产品的支持有限。
最棒的
Akshay
您好、Akshay、
我们现在评估 DRV8308无刷电机。 由于8308都通过 SPI 配置支持 PWM 模式和频率模式、因此我们不需要在 STM32 MCU 中实现电机控制算法。
您是否会推荐可替代8308的其他器件?
另一种方法是、我的 DRV8308 EVM 上的430chip 现在已损坏。 您能告诉我如何刷写新的吗?
是否将要刷写到430中的 DRV8308_EVM.out 文件?
祝你一切顺利!!
您好、
我认为、了解 我们的集成控制驱动器(例如 MCT8316A (无传感器陷阱)、MCT8316Z (有传感器陷阱)或 MCF8316A (无传感器 FOC)将是有益的。 这些器件在您预期的电压/电流范围内工作。
我们的选择指南涵盖了有关何时使用正弦或陷波控制的一些信息。
https://www.ti.com/lit/an/slvaes1a/slvaes1a.pdf
最棒的
Akshay
您好、
不用客气、这款 MCx8316系列是否适合您的需求? 
您可以按照我们的 DRV8343 EVM 指南来刷写程序。 您将需要一个用于调试器接口的 MSP LaunchPad 来刷写 SW/
建议使用 CCS。
粗略指南: MSP launchpad ->移除 UART/DEBUG 跳线-->连接 SBW 硬件以连接到 EVM 上的板载 MSP -->闪存固件
最棒的
Akshay