This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:DRV8308EVM 430程序文件

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, MCT8316Z, MCT8316A, MCF8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1168954/drv8308evm-drv8308evm-430-program-file

器件型号:DRV8308EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8308MCT8316ZMCT8316AMCF8316A

您好!

我正在测试 DRV830 EVM 板。  遗憾 的是、U9 (MSP430G2553IPW20)被 VM 和 GND 短路事故损坏。

现在、我想用一些新的430芯片来修复它。 但我没有程序文件。

您可以向我们分享该程序文件吗?

祝你一切顺利!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    GUI 在每次加载程序时都会闪烁、因此您应该能够更换 MSP430并通过以下链接刷写程序。

    https://www.ti.com/tool/DRV8308EVM

    (请在 DRV8308 EVM 软件(修订版 F)下查找程序文件)

    请注意、如果您继续使用此驱动程序进行评估、则此产品的支持有限。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您的回复。

    您是说当我打开 GUI 时、它会自动刷写430、即使430芯片是空白的吗?

    GUI 云还支持该功能吗?

    最棒的问候!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DRV8308是一款旧器件、因此支持受到限制、您能否告诉我们您选择此产品进行评估的功能是什么? 我们可能能够提供一些更适合您需求的新器件。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我们现在评估 DRV8308无刷电机。 由于8308都通过 SPI 配置支持 PWM 模式和频率模式、因此我们不需要在 STM32 MCU 中实现电机控制算法。

    您是否会推荐可替代8308的其他器件?

    另一种方法是、我的 DRV8308 EVM 上的430chip 现在已损坏。 您能告诉我如何刷写新的吗?

    是否将要刷写到430中的 DRV8308_EVM.out 文件?  

    祝你一切顺利!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    .out 文件应为文件。 请问您计划设定的电压和电流电平是多少? 您是否计划进行梯形或正弦控制?

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay:

    感谢您的回复。

    电机总功率约为12V/1A、最大值为6000rpm。 我们希望使用 8308上的内部集成算法。

     梯形或正弦控制有什么优点或缺点?

    祝你一切顺利!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为、了解 我们的集成控制驱动器(例如 MCT8316A (无传感器陷阱)、MCT8316Z (有传感器陷阱)或 MCF8316A (无传感器 FOC)将是有益的。 这些器件在您预期的电压/电流范围内工作。

    我们的选择指南涵盖了有关何时使用正弦或陷波控制的一些信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaes1a/slvaes1a.pdf

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay:

    感谢您的中继和信息。

    我们现在已成功使用另一个 DRV8308驱动电机。 但一个评估板上的430 MCU 已损坏。

    我想修复它。 您能否告诉我如何将.out 文件转换为.txt 文件、该文件可通过 Spy-Bi-Wire 接口刷写?

    祝你一切顺利!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不用客气、这款 MCx8316系列是否适合您的需求?



    您可以按照我们的 DRV8343 EVM 指南来刷写程序。 您将需要一个用于调试器接口的 MSP LaunchPad 来刷写 SW/

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1045673/faq-drv8343s-q1evm-how-to-flash-firmware-onto-the-drv8343x-q1evm

    建议使用 CCS。

    粗略指南: MSP launchpad ->移除 UART/DEBUG 跳线-->连接 SBW 硬件以连接到 EVM 上的板载 MSP -->闪存固件

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay:

    感谢您的支持。

    以上 信息解决了我的问题。