请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8244-Q1 大家好、团队、
您能告诉我 INIT2中的"启用通信"与待机/活动状态中的"可用通信"之间的区别吗?

在电气特性表中、"TCOM"规范解释了"何时可以进行通信"、因此我相信在 INIT2状态下可以进行完整的 SPI 通信。
但是、如果 INIT2阶段中的 SPI 通信存在任何限制、请告诉我。

谢谢你。
此致、
平田
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
您能告诉我 INIT2中的"启用通信"与待机/活动状态中的"可用通信"之间的区别吗?

在电气特性表中、"TCOM"规范解释了"何时可以进行通信"、因此我相信在 INIT2状态下可以进行完整的 SPI 通信。
但是、如果 INIT2阶段中的 SPI 通信存在任何限制、请告诉我。

谢谢你。
此致、
平田