This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:SPI 通信可用时序/状态

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1170847/drv8244-q1-spi-communication-available-timing-state

器件型号:DRV8244-Q1

大家好、团队、

您能告诉我 INIT2中的"启用通信"与待机/活动状态中的"可用通信"之间的区别吗?

在电气特性表中、"TCOM"规范解释了"何时可以进行通信"、因此我相信在 INIT2状态下可以进行完整的 SPI 通信。  

但是、如果 INIT2阶段中的 SPI 通信存在任何限制、请告诉我。

谢谢你。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、

    您的理解是正确的。  通信处于 INIT2状态、无限制。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    我很清楚。 非常感谢。

    此致、

    平田