请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8705S-Q1EVM 您好!
我们需要您对以下 TI 产品的技术支持:栅极驱动器:DRV8705S-Q1。(SPI)
*该 mΩ 器2Ω 管理两个外部 N-MOSFET (高侧:HS 和低侧:LS):(RDSon = 3.3k Ω),采用分离式 HS 和 LS 配置(分流电阻为3mΩ Ω),以控制 Ω 电阻负载。
**电池电压=13.5V
*感应:软件团队在 IN1/EN 和 IN2/PH 上提供 PWM 信号(不是数据表所示:IN1/EN 上的 GPIO 和 IN2/PH 上的 PWM)
*我们不使用 TI 演示板。

当我们观察 GH1信号时、我发现在 PWM 关闭期间、我们有一个12.62V 的异常电压尖峰电平。

GH1引脚上的电压

GH1引脚上的电压

GL2上的电压

它应该在 GH1引脚上只有负载电荷泵的电压电平、在我们的情况下为23.25V?
您对此问题有何看法?
此致。