This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705S-Q1EVM:DRV8705S

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171345/drv8705s-q1evm-drv8705s

器件型号:DRV8705S-Q1EVM

您好!

我们需要您对以下 TI 产品的技术支持:栅极驱动器:DRV8705S-Q1。(SPI)

*该 mΩ 器2Ω 管理两个外部 N-MOSFET (高侧:HS 和低侧:LS):(RDSon = 3.3k Ω),采用分离式 HS 和 LS 配置(分流电阻为3mΩ Ω),以控制 Ω 电阻负载。

**电池电压=13.5V

*感应:软件团队在 IN1/EN 和 IN2/PH 上提供 PWM 信号(不是数据表所示:IN1/EN 上的 GPIO 和 IN2/PH 上的 PWM)

*我们不使用 TI 演示板。

当我们观察 GH1信号时、我发现在 PWM 关闭期间、我们有一个12.62V 的异常电压尖峰电平。

GH1引脚上的电压  

GH1引脚上的电压  

GL2上的电压

它应该在 GH1引脚上只有负载电荷泵的电压电平、在我们的情况下为23.25V?

您对此问题有何看法?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您不使用 TI 演示板、您可以共享电路板的原理图吗?   

    此致、

    Ryan