请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605 如果我更改 EN 1→0,、DRV2605将进入关断模式。
然后更改 EN 0→1,DRV2605将进入待机模式、如图所示。
然后、DRV2605是否会自动进入工作模式? 或者我必须写入待机= 0才能进入激活模式?
因为在我更改 EN 1→0之前、待机寄存器= 0。
我不知道在我关闭 DRV2605 (EN 1→0)后待机寄存器是否会变为1。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.