This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:待机寄存器

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1170869/drv2605-standby-register

器件型号:DRV2605

如果我更改 EN 1→0,、DRV2605将进入关断模式。

然后更改 EN 0→1,DRV2605将进入待机模式、如图所示。  

然后、DRV2605是否会自动进入工作模式? 或者我必须写入待机= 0才能进入激活模式?

因为在我更改 EN 1→0之前、待机寄存器= 0。

我不知道在我关闭 DRV2605 (EN 1→0)后待机寄存器是否会变为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我们的触觉专家 Arthur 将在12-24小时内发表评论、对此深表歉意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、  

    这张图似乎不完全正确。 EN 引脚状态不会影响寄存器(包括待机位)

    我在 EVM 上以及 STANDBY = 0和 EN = 1时进行了测试

    切换 EN 不会影响待机位。 EN 设置为1后、需要将其写入0

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    祝你一切顺利