This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:UVLO 复位

Guru**** 2486055 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171787/drv8889-q1-uvlo-reset

器件型号:DRV8889-Q1

您好!

让我向您提出两个有关 UVLO 规格的问题。

1.UVLOLockout
数据表显示、当 VM 引脚电压低于 UVLO 下降阈值电压时、所有输出均禁用(高阻态)。    (drv8889-Q1第34页  ) VM 欠压锁定(UVLO)
此时、如果启用开路负载检测(OL)(EN_OL 为高电平)、故障状态的 OL 位是否为真?

2. UVLO 复位
我们认识到、当 VM 引脚降至 VM UVLO 复位电压以下时、寄存器设置会被清除。
我想检测 UVLO 复位和设置寄存器。
请告诉我是否有任何推荐用途。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fumika-San、

    1) 1) 在您描述的条件下、有可能获得 OL 位的设置。  这应该被忽略。   

    2) 2) 一种方法是检查 nFAULT 上的状态。  nFAULT 将在 VM UVLO 时下降至低电平、然后在 UVLO 复位时返回高电平。  如果它们监控 nFAULT 并看到此行为、则可以检测到 UVLO 复位。  另一种方法是检查任何位的复位。  如果位翻转至与预期不同的状态、则表示发生了复位。

    此致、

    Ryan