请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 您好!
让我向您提出两个有关 UVLO 规格的问题。
1.UVLOLockout
数据表显示、当 VM 引脚电压低于 UVLO 下降阈值电压时、所有输出均禁用(高阻态)。 (drv8889-Q1第34页 ) VM 欠压锁定(UVLO)
此时、如果启用开路负载检测(OL)(EN_OL 为高电平)、故障状态的 OL 位是否为真?
2. UVLO 复位
我们认识到、当 VM 引脚降至 VM UVLO 复位电压以下时、寄存器设置会被清除。
我想检测 UVLO 复位和设置寄存器。
请告诉我是否有任何推荐用途。
此致、