主题中讨论的其他器件:CSD18543Q3A、 CSD18531Q5A、 DRV8770
您好的支持团队。
我们收到了客户的请求、要求调查 PDF (前置驱动器故障)在市场中的出现原因、尽管这种情况很少发生。
我从客户那里获得了波形数据、并确认噪声叠加在栅极信号上。
您能否评论一下此噪声是否可能是 PDF 的原因?
此致、
千兆

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的支持团队。
我们收到了客户的请求、要求调查 PDF (前置驱动器故障)在市场中的出现原因、尽管这种情况很少发生。
我从客户那里获得了波形数据、并确认噪声叠加在栅极信号上。
您能否评论一下此噪声是否可能是 PDF 的原因?
此致、
千兆

您好、Higa、
我认为这种噪声可能是 PDF 故障的原因。 最近有一个线程、其中的链接很好地描述了这个问题
在我的案例中、56 Ω LS 栅极电阻器已解决了这个问题。
此致、
Grzegorz
你好,Pablo-San
感谢你的建议。
我向我的客户提出了您的建议、并获得了反馈。
他们评估了30Ω Ω 和120Ω Ω 之间的不同栅极电阻。 然而,这一情况并没有改善。
此外、他们还进行了以下检查:
-增加 tDRIVE:2us ->没有改进
-IDRIVEEP=50mA ,IDRIVEN=100mA ->无改进
-选中 Q_G ->确定
TBLANK:2us
TOFF:50.5us
DTIME:450ns
PWM 频率:18.7kHz
Q<267nF
FET:CSD18543Q3A
- 当负载转矩增加时、会出现 PDF 误差。
您能给我建议吗?
此致、
千兆
您好、Higa-San、
下面是我为我的驱动程序使用的设置、它们几乎没有帮助的机会、但可能值得尝试。
TOFF = 31us
TBLANK = 3、56us
始终自动混合衰减
DTIME = 850ns
TDRIVE = 500ns
IDRIVE = 300/150mA - 我使用 CSD18531Q5A (与 DRV8711EVM 相同)、其 Qgd 比 CSD18543Q3A 高3.5倍。 我认为"IDRIVE=50mA、IDRIVEN=100mA"对于 CSD18543Q3A 来说是最佳的、甚至略高(遗憾的是 DRV8711没有较低的设置)。
如果我遇到这样的问题、我会:
1.尝试在负载转矩增加期间发现电压(LS 和 HS 栅极)、H 桥输出、VM 和 VCP 方面的任何异常。 我将检查哪个 H 桥导致了故障、将 nFault 信号设置为触发器、并检查大约10us 后该桥中的电压。 我还会检查相电流是否存在任何异常。
2.尝试通过以下方式进一步降低 MOSFET 的速度:
-也为 HS 栅极放置串联电阻器
-将其值(HS 或/和 LS)增大得更多(不超过220欧姆)-上述情况可能会损坏 MOSFET 和 DRV8711 (请记住 DTIME = 850ns)
-将 MOSFET 替换为具有更高 Qgd 的 MOSFET。
3.查看 PCB 布局。
您可以在故障发生前的电流电平(相位)(rms /峰值)、VM 电压、电感、电阻、尺寸和速度等电机参数中分辨出故障。
此致、
Grzegorz
Daisuke、
[引用 userid="421485" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1163472/drv8711-regarding-predriver-fault/4380479 #4380479"]- 当负载转矩增加时、会出现 PDF 误差。
您能给我建议吗?
[/报价]电机产生的噪声可能会通过内部电容耦合到 FET 的栅极。 下面的原理图来自 DRV8770栅极驱动器。 在该电路中、在每个 FET 的栅极和源极之间放置一个100kΩ Ω 电阻器、以防止在开关期间 FET 意外导通。 尝试添加此电阻器以及 Grzegorz 的建议。

此致、
Pablo Armet
Higa-San、
请参阅数据表中的此部分:
8.1.2可选串联栅极电阻
在高电流或高电压应用中、低侧前置驱动器故障可能会由于系统中的噪声而置为有效。 在中
在本 Ω 中、TI 建议将一个47至120k Ω 的电阻器与的低侧输出和栅极串联
低侧 FET。 TI 还建议在添加串联电阻时将死区时间设置为850ns。
他们是否在低侧尝试过更大的串联电阻器? 此外、它们在执行此操作时需要增加死区时间。
此致、
Ryan