This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:睡眠电流问题

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1164344/drv8718-q1-sleep-current-issue

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

该设计如上图所示、用于捕获纹波。 意味着 BAT 同时连接至 SPx 和 SNx (上面显示了两个纹波捕捉)。

问题如下:

在测试睡眠电流期间、DRV8718具有较大的睡眠电流值、该值不如手册中所述的小。 发现问题的原因是 SPX 引脚、如果一个 SP 引脚悬空或接地、则会降低40uA;如果两个 SP 引脚悬空或接地、则降低80uA、如上图所示。

当 SP 重新连接到 BAT 时、睡眠电流增加40uA、然后增加80uA。 他们将减少这个80uA、应该怎么做?  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    DRV871x 数据表的第47页上提供了注释

    "应该注意的是、在高侧感测配置中存在大约为的泄漏路径
    当 nSLEEP = 0V"时、600kΩ Ω 至 GND"

    我想、除非需要 HS 感应、否则 LS 感应配置将是一种解决方案。

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    Grzegorz 是正确的...谢谢!!   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan 和 Grzegorz、

    感谢您的支持。

    电流测试结果如下:12V 时、40uA 直接添加到 SP 侧、对 SN 侧无影响。  

    [引用 userid="424977" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1164344/drv8718-q1-sleep-current-issue/4379209 #4379209"]"应注意的是、在高侧感测配置中存在大约的泄漏路径
    当 nSLEEP = 0V"时、600kΩ Ω 至 GND

    根据注释、在12V 电压下、添加的每个 SP 或 SN 的电流值均增加20uA、这不同于实际测试值。  

    此外、LS 低侧和高侧配置之间的区别是什么? 能否正确识别电机产生的纹波?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您能否说出"电机产生的纹波"是什么意思?

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    这里有任何更新、或者我们可以关闭它吗?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    没有从客户方面获得更新、我们现在可以关闭此主题。

    谢谢、此致、

    樱桃