大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

该设计如上图所示、用于捕获纹波。 意味着 BAT 同时连接至 SPx 和 SNx (上面显示了两个纹波捕捉)。
问题如下:
在测试睡眠电流期间、DRV8718具有较大的睡眠电流值、该值不如手册中所述的小。 发现问题的原因是 SPX 引脚、如果一个 SP 引脚悬空或接地、则会降低40uA;如果两个 SP 引脚悬空或接地、则降低80uA、如上图所示。
当 SP 重新连接到 BAT 时、睡眠电流增加40uA、然后增加80uA。 他们将减少这个80uA、应该怎么做?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃